(TPS7A2518DRVR)固定电压 LDO、我们使用它从3.3V 导出1.8、但在连接到负载时会出现瞬态电压(上升至2.2V、一段时间后稳定至1.8V)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Stephen:
我们使用该 LDO 为 SoC 的模拟 电源供电。 目前、SoC 未安装 在板上。 它在每个分离电源上只有直列式铁氧体磁珠和电容器(如下代码段所示)。

出于调试目的、我们在 LDO 输出端添加了电阻负载(10E)(隔离了铁氧体磁珠和电容器)并捕获了波形。
Cin 值–1uF
COUT 值–2.3uF (不包括负载侧电容器)
–36.19uF (包括负载侧电容器)
IC 顶部标记:
1 x bp
98 f
SO1v
请检查 IC 上是否存在批量故障、并告知我们。
此致、
Jeyakumar
尊敬的 Stephen:
感谢您确认器件标识。
我们已在移除 R30 (0欧姆)的情况下捕获导通测量值。 LDO 的 VIN (黄色)、EN (紫色)和蓝色(Vout)。


此外、所有探针均设置为直流耦合、并在器件侧进行测量。
默认情况 下、EN 由另一个稳压器(3.3V)控制、该稳压器是 TPS7A2518DRVR LDO 的输入电源。 3.3V 稳压器的电源正常信号(OD)作为 TPS7A2518DRVR 的使能控制给出。
出于调试目的、我们将 EN 引脚与 PG 隔离并连接到 LDO 的 Vin 引脚。 在这种情况下、我们看不到无负载 LDO 输出端的过冲(R30隔离)。 但是、当我们将负载(电阻器和电子器件)连接到 LDO 时、我们会看到 LDO 输出端的过冲与之前相同。


请检查并提供建议。
此致、
Jeyakumar
Jeyakumar、您好!
您能否在 R30隔离的情况下放大波形? 看起来存在少量过冲、但我无法判断它是否只是由于 Vin = EN 而器件启动进入压降状态。 如果是、我们知道这只是由于将 EN 信号更改为 Vin、这与您之前看到的问题不同。 在您之前的波形中、器件肯定不会启动进入压降状态。
我会使用新器件替换 LDO、以查看问题是否仍然存在。 确保电路板清洁无污染物、以消除电路板泄漏的任何问题。 如果在用新副本替换 LDO 时问题仍然存在、我可能需要在 EVM 的我一侧执行一些测试、以尝试重现问题、以便进一步进行故障排除。
谢谢、
斯蒂芬