Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952EVM 主题中讨论的其他器件:BQ76952、 BQSTUDIO
我有一个全新的电路板、并遵循用户手册中的说明。
它运行良好、直到电路板连接到48V 电源并按下 WAKEUP。
当我启动刚刚安装的 BQ Studio 时、它没有显示寄存器显示的 GUI
但显示 了目标选择向导。 在底部、它显示"Auto detected device:7695_0_36"。
当我 选择向导的“监视”部分时,就会显示该部分
monitor_76995_0_24_bq76952.bqz 和 Monitor_76995_0_28_bq76952.bqz、但没有7695_0_36。
我能做些什么来解决这种情况。
提前感谢您的盛情款待。
Junkichi