This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:Bq Studio 不显示寄存器文件显示

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987690/bq76952evm-bq-studio-does-not-show-register-file-display

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQSTUDIO

我有一个全新的电路板、并遵循用户手册中的说明。  

它运行良好、直到电路板连接到48V 电源并按下 WAKEUP。

当我启动刚刚安装的 BQ Studio 时、它没有显示寄存器显示的 GUI

但显示 了目标选择向导。 在底部、它显示"Auto detected device:7695_0_36"。

当我 选择向导的“监视”部分时,就会显示该部分  

monitor_76995_0_24_bq76952.bqz 和 Monitor_76995_0_28_bq76952.bqz、但没有7695_0_36。

我能做些什么来解决这种情况。

提前感谢您的盛情款待。

Junkichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junkichi、

    该器件是新器件、因此需要最新版本的 BQStudio。 从 BQStudio 下载页面选择版本时、需要选择"BQSTUDIO-TEST"。 这将下载最新版本、其中将包含适用于此器件的正确.bqz 文件。

    此致、

    Matt