This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:适用于充电端口保护?

Guru**** 2382410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM74700DDFEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987005/lm74700-q1-appropriate-for-charging-port-protection

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74700DDFEVM

您好!

一位客户就其电动踏板车和其他 PEV 充电端口的保护问题与我们联系。 一些客户似乎通过端口的两个引脚测量电池组电压,并对电池组短路,从而损坏端口引脚。

它们有一个10A 保险丝,当端口短路时熔断,但它不足以防止引脚损坏,因此需要引入 PEV 以更换保险丝,这非常不方便。

电池组为10S 和12S 锂离子电池、8Ah 至32Ah。 充电端口和电池组之间没有 BMS、只是标准保险丝。  一些客户还通过电线连接自己的高电流充电器以加快充电速度、但意外地反极性。

我们考虑使用 LM74700-Q1提供输入短路和反向充电器极性保护。

LM74700-Q1的阳极侧将连接到充电端口连接器。 阴极侧将连接 到电池组。 LM74700-Q1和电池组之间仍会使用标准保险丝。  LM74700-Q1是否适合此应用?

我们还有一个低厚度要求。 LM74700DDFEVM 电路阴极端上的220uF 大电解电容是否推荐用于类似的应用? 电池组的接线通常较短、几厘米或更短。 最大长度约为25cm。 我们可以使用陶瓷电容器吗? 如果是、您对阴极侧电容器值的建议是什么? 我们没有保持要求、只是阴极侧尖峰 抑制。 数据表列出了1uF (最小值)/47uF (典型值)、因此我们考虑为两个并联电容器(每个电容器10-22uF)布置焊盘、并测试其有效性。

一些充电器必须在开始充电之前看到电池组电压。 遗憾的是、这意味着需要始终启用 LM74700-Q1。 我们的客户很勉强愿意接受额外的静态电流,但我们想知道,使用电池组的电压将 EN 引脚连接到阴极引脚是否可以接受?

我们正考虑在 MOSFET 上使用一个高阻值电阻器(EN 连接到阳极)来提供电池组电压以供充电器检测,但不确定这是否适用于所有充电器或干扰 LM74700-Q1的运行。

此致 、John M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您与我们联系。 我们将在明天回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我认为使用 LM74700-Q1进行充电端口保护可能会出现问题。 如果我正确阅读了数据表、则电荷泵将不会激活、因此如果阳极引脚不 高于欠压锁定阈值、MOSFET 将关断。 由于某些充电器在检测到连接的电池之前不会输出电压、因此即使我们将 EN 连接到阴极引脚(电池组已连接)、LM74700-Q1也不会使 MOSFET 保持导通状态。 充电器或电池的阳极引脚上不会有电压(因为 MOSFET 将关断)。

    如果是这种情况、是否有 TI 产品可以为 充电端口和电池组提供外部短路保护和反向充电器极性保护? 至少需要+65V/-65V 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如有疑问、请查看我在下面的回答、

    重新分级启用连接:

    如果使能端连接到阳极、并且充电器在 读取电池电压之前不提供任何电压、  

    • 在阴极和阳极之间连接高值电阻以偏置阳极的想法很好。 采用这种方法时、我看到的缺点是  连续 静态电流(器件已启用且阳极上有电压)和 电池极性以反向连接时的连续反向电流。 在输入反极性期间、LM74700将关闭 FET、但反向电流可能流经电阻。 您可以根据应用中可接受的反向电流选择电阻器。   
    • 如何将电阻器从阴极连接到点 X、如下所示。 只有在插入充电器时、点 X 才需要连接到阳极。 我们能否设计连接器、使点 X 通过充电器的机械连接连接连接到阳极。 如果这是可行  的、我们可以消除持续静态电流、因为器件阳极在充电器连接到输入端之前处于浮动状态。  

                   

    对输出电容要求进行重新分级:  

    LM74700上仅需使用输出电容、以便在 负载发生瞬态事件时使阴极引脚上的电压保持稳定。  

    数据表中提到的47uF 是设计示例的一部分、并不是一项明确的要求。 您 需要根据测试选择输出电容。 您需要检查 阴极 引脚上的电压在 所有负载条件下是否稳定。  如前所述、使用10uF 和22uF 进行测试可以作为良好的起点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的回复! 我将与客户联系、了解如何使用连接器、该连接器只能在插入时将电阻器连接到阳极、我们将使用适当的负载瞬态测试所选的电容。