请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25088 大家好、我正在尝试计算 我的设计中 DC 调制器低频极点的位置。 我认为这个计算是这样的
1/Rload*Cout
转换器的电流。
然而、在数据表设计示例中、极点 给出的 频率为500Hz。 当我尝试使用给定的值对该计算进行逆向工程时、我得到2.8Khz 的极点频率。
1/0.714*500*10^-6 = 2800
用于确定500Hz 极点的计算是什么?
谢谢你。