This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:调制器极点

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985680/lm25088-modulator-pole

器件型号:LM25088

大家好、我正在尝试计算 我的设计中 DC 调制器低频极点的位置。  我认为这个计算是这样的

1/Rload*Cout

转换器的电流。

然而、在数据表设计示例中、极点  给出的 频率为500Hz。 当我尝试使用给定的值对该计算进行逆向工程时、我得到2.8Khz 的极点频率。  

1/0.714*500*10^-6 = 2800

用于确定500Hz 极点的计算是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、Ω= 1/(R*C)、

    因此频率 f = 1/(2*PI*R*C)。

     当我用0.714Ω 和500µF 运行此修改时、我得到450Hz。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢奥兰多。