This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:过流情况后恢复

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987277/bq76952-recovering-after-overcurrent-condition

器件型号:BQ76952

尊敬的 TI 团队:

在充电和放电期间出现过流以及短路情况时、请清除恢复条件。

我已经测试了这些条件、发现下面  提到了它的观察结果、请验证这些测试结果结论...

放电时过流(例如 DSG FET 关断)、然后在放电条件下从过流中恢复-

  我们尝试通过三种不同的方案 在放电条件下从过流中恢复、下面介绍了观察结果

   (i)  同时增加负载电阻、直到其在放电阈值期间高于过流、但 DSG_FET 未导通。

   (ii) 负载被关闭、 但 DSG_FET 未打开。

   (III)连接充电器、  但 DSG_FET 未开启。

   ㈡。 关闭负载并连接充电器、然后仅连接 DSG_FET -ON

 短路情况(例如  DSG_FET 和 CHG_FET -off)、 然后从 短路情况中恢复-

  我们发现、当移除短路负载 时、DSG_FET 和 CHG_FET -ON。   

3.充电时过流时(例如 CHG FET 关闭)、然后在充电条件下从过流中恢复-

  要恢复这种情况、先连接 LOAD、然后连接 CHG_FET -ON 或  PACK <protections:OCC:PACK-TOS Delta below the voltage measured at the top-of-stack then       

  CHG_FET 导通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    这种行为是正确的。 对于#1、当电流大于 OCD:恢复阈值寄存器设置的值时、器件将恢复(有关完整说明、请参阅 TRM 中的表5-16)。 默认情况下、此值设置为+200mA (充电电流)。 如果需要、也可以将其设置为负值。

    您的观察结果都与 TRM 中表5-14、5-15和5-16中所述内容相符。

    此致、

    Matt