尊敬的 TI 团队:
在充电和放电期间出现过流以及短路情况时、请清除恢复条件。
我已经测试了这些条件、发现下面 提到了它的观察结果、请验证这些测试结果结论...
放电时过流(例如 DSG FET 关断)、然后在放电条件下从过流中恢复-
我们尝试通过三种不同的方案 在放电条件下从过流中恢复、下面介绍了观察结果
(i) 同时增加负载电阻、直到其在放电阈值期间高于过流、但 DSG_FET 未导通。
(ii) 负载被关闭、 但 DSG_FET 未打开。
(III)连接充电器、 但 DSG_FET 未开启。
㈡。 关闭负载并连接充电器、然后仅连接 DSG_FET -ON
短路情况(例如 DSG_FET 和 CHG_FET -off)、 然后从 短路情况中恢复-
我们发现、当移除短路负载 时、DSG_FET 和 CHG_FET -ON。
3.充电时过流时(例如 CHG FET 关闭)、然后在充电条件下从过流中恢复-
要恢复这种情况、先连接 LOAD、然后连接 CHG_FET -ON 或 PACK <protections:OCC:PACK-TOS Delta below the voltage measured at the top-of-stack then
CHG_FET 导通