我们将 LMR23610用作从28V 到5.5V 的降压转换器

我们已经有一段时间了。
但是、过了一个新的批次后、我们遇到了一些问题。
为了使设计运行、我必须将 Vin 从28V 更改为17V、然后它才起作用。
对于另一个电路板,它是相同的,但如果我也 上升到36V,转换器将启动,然后我可以在10V 至28V 的电压下运行,作为输入电压。
发生什么事了?
可能的原因是什么?
谢谢
Lars
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将 LMR23610用作从28V 到5.5V 的降压转换器

我们已经有一段时间了。
但是、过了一个新的批次后、我们遇到了一些问题。
为了使设计运行、我必须将 Vin 从28V 更改为17V、然后它才起作用。
对于另一个电路板,它是相同的,但如果我也 上升到36V,转换器将启动,然后我可以在10V 至28V 的电压下运行,作为输入电压。
发生什么事了?
可能的原因是什么?
谢谢
Lars