This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:无法在28V 的标称电压下运行、但以前可能会运行

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986765/lmr23610-cant-run-on-nominal-voltage-as-28-v-but-could-before

器件型号:LMR23610

我们将 LMR23610用作从28V 到5.5V 的降压转换器

我们已经有一段时间了。

但是、过了一个新的批次后、我们遇到了一些问题。

为了使设计运行、我必须将 Vin 从28V 更改为17V、然后它才起作用。

对于另一个电路板,它是相同的,但如果我也 上升到36V,转换器将启动,然后我可以在10V 至28V 的电压下运行,作为输入电压。

发生什么事了?

可能的原因是什么?

谢谢

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    您可能会有一个稍微稳定的设计。

    输出电容器的器件型号是多少? 我假设它是电解电容器。 CFF 和输出电容 ESR 的组合可能会带来一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marshall。

    只需添加、我得到了5、5V 的电压、而输入电压为28V

    您是指 C6404? 它不是电解电容器、 它的 TDK  C3216X5R1A686M160AC

    C6402是 TDK  C2012X7S2A684K125AB

    谢谢  

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 您的 BOM 相当合理。

    您在此测试期间使用的是什么负载条件?

    如果可能、您能否与28Vin 和17Vin 共享测试条件的波形、其中显示 Vin、Vout、SW、 和电感器电流。 如果您无法显示电感器电流、SW 就足够了。 您可能会达到我所想的器件电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall!

    制造放置了一个2uF 而不是68uF、所以问题出在这里。

    但感谢指导线精确定位输出电容!

    //Lars