请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5948A 大家好、
我的一位客户将 TLC5948A 用于其当前产品。
他们 对 TLC5948A 的团队粗鲁有一些疑问。
请给我回复。
TLC5948A 具有4组延迟、可降低输出导通和关断时的浪涌电流。
每个群延迟典型 时间为从 GSCLK 上升沿开始 td2=36ns、td3=62ns、TD4=88ns 和 Td5=114ns。
因此、延迟 时间的顺序是 td2 < td3 < TD4 < Td5。
客户问题如下。
问题1. 是否有可能使用 乘积、电压、温度 评估等方式更改订单、如 td2 < TD4 < td3 < Td5?
问题2. 您是否对这些延迟生成部分有任何等效的信息处理?
或者、 您能否解释一下如何在 TLC5948A 中生成延迟?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。