Other Parts Discussed in Thread: TPS65131
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65131大家好、
根据 E2E 的一些类似参考资料、我注意到 LTM8049没有直接替代产品、下面是我的设计需要考虑的因素:
我的目标应用将具有5V 输入、并计划使用它来生成15V@ 0.3A 向上输出和-15V@ 0.3A 向上输出。
并且占用面积需要尽可能小、最好小于 LTM8049。
如果可以提供任何器件、请不胜感激。
谢谢。