This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换 LTM8049的最佳解决方案建议

Guru**** 2846260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986512/best-solution-recommendation-to-replace-ltm8049

主题中讨论的其他器件:TPS65131

大家好、

根据 E2E 的一些类似参考资料、我注意到 LTM8049没有直接替代产品、下面是我的设计需要考虑的因素:

我的目标应用将具有5V 输入、并计划使用它来生成15V@ 0.3A 向上输出和-15V@ 0.3A 向上输出。

并且占用面积需要尽可能小、最好小于 LTM8049。
如果可以提供任何器件、请不胜感激。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们针对此应用的最佳解决方案将是 TPS65131。 当 Vin=5.0V 和 Vout=+/-15V 时、300mA 负载将切断、以实现1.8A 最小的反相开关电流限制、但我认为它仍然可以处理。 我建议客户为此器件订购 EVM 并进行测试、以确保其能够满足应用需求。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。