请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2596 主题中讨论的其他器件: TPS25947
大家好、
我的客户正在搜索15V/2A 和-15V/2A 用例的电子保险丝。 对于15V/2A 用例、我认为 TPS2596是合适的。 但对于-15V/2A、我不确定我们是否有任何电子保险丝可用于负电源轨。 那么、您能否帮助推荐一个? 谢谢。
此致、
韦恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.