This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:如果我们有电子保险丝、则可以在-15V/2A 中使用

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986915/tps2596-if-we-have-e-fuse-than-can-be-used-in--15v-2a

器件型号:TPS2596
主题中讨论的其他器件: TPS25947

大家好、

我的客户正在搜索15V/2A 和-15V/2A 用例的电子保险丝。 对于15V/2A 用例、我认为 TPS2596是合适的。 但对于-15V/2A、我不确定我们是否有任何电子保险丝可用于负电源轨。 那么、您能否帮助推荐一个? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    对于15V/2A,客户也可以使用 TPS25947。 这是我们的新器件、具有真正的反向 电流阻断和输入反极性保护功能、在月底发布  

    抱歉、我们的负轨产品系列中没有电子保险丝。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如果您可以详细说明客户终端设备和应用、说明它们需要用于负轨的电子保险丝的位置以及有哪些要求、那会有所帮助? 我们可以通过邮件跟进

    此致

    Kunal Goel