This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:AVO 标记上方和下方的划线标记的澄清

Guru**** 2391215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986743/tps3808-clarification-of-dash-marks-above-and-below-avo-marking

器件型号:TPS3808

我叫 Geoffrey Jackson、  我在 Rochester Electronics 工作、是 TI 器件的授权经销商。

我们销售的器件之一是标有 AVO 的 TPS3808G33DBVT。 但它还在左侧有一条垂直线、在 AVO 上方和下方有一个破折号。 我们客户的主板出现故障,他们希望了解为什么只有这些带有标记的部件发生故障? 您能否向我指出可能发生的情况? 标记破折号本身的说明?  相关批次编号为 2332473G 日期代码1236+5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    您是否有任何信息显示出故障?  客户是否提供了供我们查看的原理图?  在我能够将这些信息转发给相关人员之前、我需要更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户报告

    U1应将 U4引脚1的电压保持在低电平大约6秒、然后将电压释放回3.3 VDC。 但这些有缺陷的 U1会持续保持低电压。 请参阅下一页的电气原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    您能告诉我 CT 引脚上的电容值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有这方面的资料。 此信息来自较旧的 RMA,我最近收到了来自不同终端客户的相同设备的新 RMA

    我们尝试找出 Dash 标记表示的含义、因为只有带有 Dash 标记的设备导致客户故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    破折号表示二进制生产日期代码和批次识别。  您是否知道原理图等是否有变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    与客户进行任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ben  

    我还没有得到任何进一步的信息,但我正在尝试。 我们在该器件上有一段时间的 RMA、最近刚刚从其他客户那里获得了另一个 RMA。 我想确定这些失败的原因、即使是面向客户的应用。 当我对您有关 C1的问题有了解答时、我会跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    感谢您的更新。  保持发布状态。