This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:12V/25mA 解决方案

Guru**** 2529070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986775/bq24072-12v-25ma-solution

器件型号:bq24072

大家好、

客户正在寻找12V/25mA 常见低成本线性充电器。 (1秒)

在网络上检查后、我找到了多个解决方案、并想与您联系其他建议吗?

谢谢!

专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    您是否希望使用12V 输入进行充电? 大多数具有电源路径的线性充电器都具有过压保护功能、如果输入电压超过 OVP 规格、则会导致器件进入待机模式