This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481SEPICEVAL:Imax - SEPIC 电流限制行为

Guru**** 2553090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984831/lm3481sepiceval-imax---sepic-current-limit-behavior

器件型号:LM3481SEPICEVAL
主题中讨论的其他器件:LM3481-Q1LMP8646

大家好、

我们在设计中使用的是 SEPIC 拓扑中的 LM3481-Q1。

VIN=7-24V
Vout = 12V
Iout=0.75A -由 Rsen 设置为0.063 Ω
f=1MHz

我想询问我们遇到的 Iout 行为。 当我选择将 Iout 定义为750mA 的 Rsen 时、为什么当 Vin=12V 时、输出电流确实为750mA、但当 Vin=7V 时、Iout 无法设置为750mA、超过200mA 将导致 Vout 下降。 此外、当 Vin=24V 时、我可以消耗1.2A 电流(当 Rsen 设置为提供750mA 时)。 因此、Iout 随 Vin 变化的原因以及它允许我超过750mA 的原因、这是 Rsen 设定的限值。

电流由可调直流负载消耗。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergey、

    感谢您的提问。 让我澄清一下您的请求是否理解:您希望通过 RSEN 电阻器将 SEPIC 设计的输出电流限制为750mA、但当输入电压为7V 或24V 时、您无法设置所需的负载电流、对吧?

    除此之外,我看到输入电压为7V 的 UVLO 引脚上的电压低于  1.43V (典型值)阈值,因此转换器将被禁用(请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3481-q1.pdf?ts=1615831343915&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM3481-Q1的第17页 )。 这可能是其中一个问题。 我期待更多细节。

    此致、  

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、我无法在整个 Vin 范围内设置所需的输出电流。  

    关于 UVLO、是的、我知道当 Vin ~7V 时、SEPIC 会关断、因此在本次讨论中、我将重述一下、 我无法在  7.5V 电压<Vin<24V. 时设置所需的电流 当输入电压为12V 时、我仅通过将 RSEN 设置为0.063欧姆获得所需的输出电流

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergey、  

    感谢您的澄清。 您的电阻器 Rsense 位于变压器的初级侧、因此它感应 SEPIC 的输入电流。 例如,如果输入电压为24Vin 和0.75A,则输入电流为24*0.75=18W,输出电压为12Vout,假设效率约为80%,则 Iout = Pout/Vout = 14.4/12 = 1.2A。 这就是您看到这些负载电流值的原因。 如果您想限制输出电流、可以考虑使用 LMP8646 www.ti.com/.../LMP8646等限流器

    请告诉我是否可以进一步帮助您。

    此致、

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、有道理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    祝你度过美好的一天!

    Elisabetta