主题中讨论的其他器件:LM3481-Q1、 LMP8646
大家好、
我们在设计中使用的是 SEPIC 拓扑中的 LM3481-Q1。
VIN=7-24V
Vout = 12V
Iout=0.75A -由 Rsen 设置为0.063 Ω
f=1MHz
我想询问我们遇到的 Iout 行为。 当我选择将 Iout 定义为750mA 的 Rsen 时、为什么当 Vin=12V 时、输出电流确实为750mA、但当 Vin=7V 时、Iout 无法设置为750mA、超过200mA 将导致 Vout 下降。 此外、当 Vin=24V 时、我可以消耗1.2A 电流(当 Rsen 设置为提供750mA 时)。 因此、Iout 随 Vin 变化的原因以及它允许我超过750mA 的原因、这是 Rsen 设定的限值。
电流由可调直流负载消耗。
谢谢。