This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:输出引脚(PH、引脚3)短接至 GND

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985870/tps54335a-output-pin-ph-pin-3-is-shorted-to-gnd

器件型号:TPS54335A

它是一款输入电压为8至18V 的降压转换器、在我们的 PCB 中输出为5V。 我们系统中的最大电流为1.5A
我们观察到输出引脚(PH、引脚3)短接至 GND。
约10个 TPS54335A IC 发生故障。

4.我们需要您对这一问题的即时支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    1.您能否将原理图和布局文件发送给我进行审查?

    首选 pdf 格式、布局文件应包括顶层和底层。  

    2.您能否拍摄 IC 上的顶部标记的图片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我发送电子邮件 ID 吗??。我将通过电子邮件发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    赵的电子邮件 ID 是 zhao-ma@ti.com

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您通过邮件提供的电子邮件和输入。 我们将通过电子邮件与您联系。