请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256404 您好!
客户有以下问题、谢谢。
如果使用一个集成了两个开关的功率器件、该器件具有自己的半桥驱动器和具有高/低侧隔离的自身半桥驱动器、则输入高/低侧控制信号是一个公共接地输入;
因此、UCC256404的 HB 无法直接连接到 MOSFET 的中点、但需要短接至地。
那么、我想问 UCC256404、如果 HB 直接接地短路、IC 能否正常工作?
此致
摇滚