This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404 HB 是否可以对地短路?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986485/ucc256404-can-ucc256404-hb-short-to-ground

器件型号:UCC256404

您好!

客户有以下问题、谢谢。

如果使用一个集成了两个开关的功率器件、该器件具有自己的半桥驱动器和具有高/低侧隔离的自身半桥驱动器、则输入高/低侧控制信号是一个公共接地输入;
因此、UCC256404的 HB 无法直接连接到 MOSFET 的中点、但需要短接至地。
那么、我想问 UCC256404、如果 HB 直接接地短路、IC 能否正常工作?

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    您能否帮助澄清您需要对哪个引脚进行接地短路? HB 或 HS?

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    HB 引脚需要短接至 GND。

    但我知道、HB 是来自 IC VCC 的电荷泵、用于为高侧 MOSFET 栅极驱动器供电、不能对地短路。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rock

    HB 不能短接至 GND、HB-HS 有 UVLO、UVLO 阈值为7.5V。

    云生