请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 大家好、
你好。
我们的客户 正在尝试使用该器件驱动脉冲激光器、 即使信号关闭、他们也会收到很长的尾部。 驱动器输出实际上看起来很清晰、但 激光 输出有一些尾部。 他们一直在使用不同的激光器和 LED 进行尝试、问题仍然存在。 当信号发生器以500Hz 的频率运行且占空比为1%时、它会使脉冲20µs 长。 以100Hz 的频率以0.01%的占空比进行脉冲后、它们在8ms 后从激光处获得尾。 这些尾部是正常的还是太长?
此致、
卡洛