This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020EVM-006激光二极管驱动器

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986793/lmg1020-lmg1020evm-006-laser-diode-driver

器件型号:LMG1020

大家好、


你好。

我们的客户 正在尝试使用该器件驱动脉冲激光器、  即使信号关闭、他们也会收到很长的尾部。 驱动器输出实际上看起来很清晰、但 激光 输出有一些尾部。 他们一直在使用不同的激光器和 LED 进行尝试、问题仍然存在。 当信号发生器以500Hz 的频率运行且占空比为1%时、它会使脉冲20µs 长。 以100Hz 的频率以0.01%的占空比进行脉冲后、它们在8ms 后从激光处获得尾。 这些尾部是正常的还是太长?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Carlo、

    我将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Leslie