关于数据表、我了解到每个电池都可以使用电池平衡寄存器进行平衡、
CELLBALx 寄存器中的每个位(D0至 D4)对应于电池1至电池15之间的每个电池
在我的情况下,根据数据表第42页只连接了13节电池,VC14-VC13和 VC9-VC8短接,
查询描述
对于13节电池配置、CELLBALx 寄存器中应忽略两个位
为了平衡 电池9和 电池13、应使用 CELLBAL x 寄存器中的哪些位?
根据我的理解、应该使用位 CB10和 CB15? 但它并没有带来预期的结果
请更正我的理解
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于数据表、我了解到每个电池都可以使用电池平衡寄存器进行平衡、
CELLBALx 寄存器中的每个位(D0至 D4)对应于电池1至电池15之间的每个电池
在我的情况下,根据数据表第42页只连接了13节电池,VC14-VC13和 VC9-VC8短接,
查询描述
对于13节电池配置、CELLBALx 寄存器中应忽略两个位
为了平衡 电池9和 电池13、应使用 CELLBAL x 寄存器中的哪些位?
根据我的理解、应该使用位 CB10和 CB15? 但它并没有带来预期的结果
请更正我的理解
您好 Rudresh、
寄存器代表位到引脚的物理映射。 该器件将测量所有电池、但设计为不在 UV 比较中包含低压电池(请参阅 BQ76940数据表中的阈值)、但不会根据该自动 UV 配置移动平衡的位。 因此 、CELLBAL3中的平衡位 CB15始终控制 VC14和 VC15之间的平衡 FET、无论它是 电池组中的电池15、还是电池13中的电池、还是基于连接的其他电池。
如 BQ76940数据表表表表26所示、对于13节电池配置、应忽略位 CB14和 CB9。
2.是的、CB10 (和 VC10)应对应于您的电池9、CB15 (和 VC15)应对应于您的电池13。
您对连接和位的描述似乎是正确的。 当您将 CB15写入"1"时、您应该会看到 VC15和 VC14与70%占空比一起进行平衡操作。 在这种情况下、它应该保持、直到 CB15位被主机清零。 请描述未按预期输出的内容。