This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:与电池平衡寄存器相关的13节电池配置

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985977/bq76940-13-cell-configuration-relation-to-cell-balancing-registers

器件型号:BQ76940

关于数据表、我了解到每个电池都可以使用电池平衡寄存器进行平衡、

CELLBALx 寄存器中的每个位(D0至 D4)对应于电池1至电池15之间的每个电池

在我的情况下,根据数据表第42页只连接了13节电池,VC14-VC13和 VC9-VC8短接,

查询描述

对于13节电池配置、CELLBALx 寄存器中应忽略两个位

为了平衡 电池9和 电池13、应使用 CELLBAL x 寄存器中的哪些位?

根据我的理解、应该使用位 CB10和 CB15? 但它并没有带来预期的结果

请更正我的理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudresh、

    寄存器代表位到引脚的物理映射。  该器件将测量所有电池、但设计为不在 UV 比较中包含低压电池(请参阅 BQ76940数据表中的阈值)、但不会根据该自动 UV 配置移动平衡的位。  因此 、CELLBAL3中的平衡位 CB15始终控制 VC14和 VC15之间的平衡 FET、无论它是 电池组中的电池15、还是电池13中的电池、还是基于连接的其他电池。

    如 BQ76940数据表表表表26所示、对于13节电池配置、应忽略位 CB14和 CB9。

    2.是的、CB10 (和 VC10)应对应于您的电池9、CB15 (和 VC15)应对应于您的电池13。  

    您对连接和位的描述似乎是正确的。  当您将 CB15写入"1"时、您应该会看到 VC15和 VC14与70%占空比一起进行平衡操作。  在这种情况下、它应该保持、直到 CB15位被主机清零。  请描述未按预期输出的内容。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的清晰解释、

    在电池平衡期间、数据表中提到不应同时平衡相邻电池、这意味着我必须考虑电池对应于 CB8和 CB10位(类似 CB13和 CB15) 彼此相邻、不应同时平衡这些电池、  

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudresh、

    你是对的。