您好!
在我们的产品中、我们目前正在使用 LP3921为1节锂聚合物电池组充电、但我们正在考虑将电池组更改为3节镍氢电池组(主要是因为运输/处理更简单)
我们研究了数据表并进行了一些初步测试、所有这些都表明有可能继续使用 LP3921作为充电 IC。
我们考虑了镍氢电池组所需的较高 V_Term (和 I_CHARGE)。
在我们假设 LP3921将在为镍氢电池组充电方面做可接受的工作时、我们是否缺少某些东西?
此致、
Rasmus
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我们的产品中、我们目前正在使用 LP3921为1节锂聚合物电池组充电、但我们正在考虑将电池组更改为3节镍氢电池组(主要是因为运输/处理更简单)
我们研究了数据表并进行了一些初步测试、所有这些都表明有可能继续使用 LP3921作为充电 IC。
我们考虑了镍氢电池组所需的较高 V_Term (和 I_CHARGE)。
在我们假设 LP3921将在为镍氢电池组充电方面做可接受的工作时、我们是否缺少某些东西?
此致、
Rasmus
您好 Ramsus、
[引用 userid="47999" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/984434/lp3921-using-lp3921-to-charge-a-3s-nimh-battery-pack "]我们已考虑到较高的 V_term (和 I_charge)[/quot]您能否详细说明如何使用 LP3921为3S 电池组充电? LP3921只能配置为为为高达4.4V 的电池充电。
您好、Anthony、
是的、很抱歉、没有足够详细。
我们已将 Vterm 设置为4.4V、将 Icharge 设置为450mA (电池组为420mA)。 镍氢电池应充电1.5V、因此理论上我们需要4.5V 进行充电。 我们的理论是、如果您提供具有4.4的3节镍氢电池并持续"足够长"、它仍将充满电。
到目前为止、我们所做的基本测试表明、3S 镍氢电池组将充满电、或者至少接近它、这样我们就不能立即看到它没有充满电。
此致