This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3921:使用 LP3921为3节镍氢电池组充电

Guru**** 2561760 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984434/lp3921-using-lp3921-to-charge-a-3s-nimh-battery-pack

器件型号:LP3921

您好!


在我们的产品中、我们目前正在使用 LP3921为1节锂聚合物电池组充电、但我们正在考虑将电池组更改为3节镍氢电池组(主要是因为运输/处理更简单)

我们研究了数据表并进行了一些初步测试、所有这些都表明有可能继续使用 LP3921作为充电 IC。

我们考虑了镍氢电池组所需的较高 V_Term (和 I_CHARGE)。


在我们假设 LP3921将在为镍氢电池组充电方面做可接受的工作时、我们是否缺少某些东西?


此致、

Rasmus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramsus、

    [引用 userid="47999" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/984434/lp3921-using-lp3921-to-charge-a-3s-nimh-battery-pack "]我们已考虑到较高的 V_term (和 I_charge)[/quot]

    您能否详细说明如何使用 LP3921为3S 电池组充电? LP3921只能配置为为为高达4.4V 的电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是的、很抱歉、没有足够详细。

    我们已将 Vterm 设置为4.4V、将 Icharge 设置为450mA (电池组为420mA)。 镍氢电池应充电1.5V、因此理论上我们需要4.5V 进行充电。 我们的理论是、如果您提供具有4.4的3节镍氢电池并持续"足够长"、它仍将充满电。

    到目前为止、我们所做的基本测试表明、3S 镍氢电池组将充满电、或者至少接近它、这样我们就不能立即看到它没有充满电。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以在 CC/CV 阶段为镍氢电池充电、则可以通过这种方式使用 LP3921。 LP3921专为锂基电池而设计、因此它使用 CC/CV 充电曲线。 请注意、这可能不适用于镍氢电池应用。