This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:TLV62565DBVR 封装的重量轴承

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986180/tlv62565-weight-bearing-for-tlv62565dbvr-packaging

器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件:TPS62825

大家好、

我的客户希望在 TLV62565DBVR 上添加一个散热焊盘来散热。
因此、他们需要知道 IC 的重量轴承。 我无法从质量和可靠性数据中找到它。 请提供帮助。 谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问。

    我将在内部进行检查、并在明天通知您。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    再次感谢您的提问。

    TI 通常不提供 IC 可承受的最大重量的官方数据。

    一个原因是、即使封装不会由于下推力而破裂、IC 顶部的额外质量也会增加振动和机械应力对焊点连接的影响。 这可能会影响 PCB 可靠性。

    因此、我们不建议将散热器直接连接到器件顶部。 一种可能的替代 方法是安装连接到 PCB 的散热器、并使用热材料连接封装的顶部。

    如果客户对器 件温度有严格的限制、我建议选择具有更高电流能力/更低 FET 导通电阻的器件(如果符合客户规格、TPS62825可能是一个不错的选择)。  

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。  

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。