This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:热阻值

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984864/lmzm33602-thermal-resistance-values

器件型号:LMZM33602

您好!

1) 1)是否可以为此器件提供热阻值?

2) 2)根据为热特性参数提供的信息、可以使结至顶部的特性小于结至底部的特性。 对于 QFN 封装和底部的散热焊盘、我可以想象、该封装将被设计成从底部的散热焊盘散发最大热量。 请澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swadish、  

    热阻随电路板尺寸而变化。 有关 θ JA 与 PCB 面积曲线的关系、请参阅数据表的第9.3节。 这样、您就可以估算特定应用条件(环境温度、输入/输出电压条件、负载电流)所需的电路板尺寸。

    2. 您可能回答正确,这可能是一个拼写错误。 我将与团队核实、看看我们是否需要在数据表中更正它。

    谢谢、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、是否有更新或电阻是否符合数据表要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swadish、您好!  

    我们建议在确定 IC 的热上升时使用 θ Ja。 第9.3节应提供有关给定应用 PCB 的价值及其分配给器件的相应铜面积的见解。

    热上升幅度可通过计算得出

    TJ = Tamb+thetaja*psis。

    可通过 webench (1-eff )*PoUT 来确定 Pdiss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshal、

    我们不想在我们的应用中使用 θ JA、因为该器件位于蛤壳式内部、不会获得任何气流。 我们的热传递路径主要通过电路板、因此对于电阻的大小而言、它变得很重要。

    此致、

    Swadish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swadish、您好!

    明白。 我将加快这个确认 psiJT 和 psiJB 值的请求。

    将很快跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swadish、

    数据表中列出的 Ψ JT 和 Ψ JB 表征参数正确。

    Ψ JT 是器件参数顶部的结点、 而 Ψ JB 是器件与 PCB 之间1mm 的结点。 使用这些数字并测量器件顶部或距器件1mm 的 PCB、您可以估算结温。

    Ψ JT 通常是一个较低的数字、因为器件测量顶部的温度通常高于器件距离1mm 的 PCB 温度。

    要获得更好的说明、您可以参考随附的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts=1615954927109

    希望这对我们有所帮助、Jason