请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5164-Q1 我们对电源的要求如下所示。
最小输入电压:30V、最大输入电压= 90V
Vout = 12V、Iout = 1A、功率最小值= 5.6W、温度最大值= 50C
我们为此选择了 IC LM5164-Q1 。 我们尝试下载相同的设计文件、但下载失败消息。 请告诉我们、您是否可以在这方面提供支持。 原理图、以供参考。
产品的估计数量为每年10k。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.