This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:需要设计和相关文件

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982239/lm5164-q1-design-and-associated-files-needed

器件型号:LM5164-Q1

我们对电源的要求如下所示。

最小输入电压:30V、最大输入电压= 90V

Vout = 12V、Iout = 1A、功率最小值= 5.6W、温度最大值= 50C

我们为此选择了 IC LM5164-Q1 。 我们尝试下载相同的设计文件、但下载失败消息。 请告诉我们、您是否可以在这方面提供支持。 原理图、以供参考。

产品的估计数量为每年10k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您需要哪个文件、PCB/光绘文件或快速评估工具?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们需要 Altium 设计文件、BOM 和 Gerber 文件。 请告诉我们、您是否可以在这方面提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否将电子邮件留给我、以便我可以通过电子邮件发送给您?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没有得到反馈。 我将结束这个问题。 如果您仍有疑问、您可以再次提出您的问题。