请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你好。
我们遇到了 TPS7A1601DRB 的高 IQ 问题。 数据表指定了5uA、但我们可以观察到高达6.0.7 mA (输入电压= 6V)的电流。
此外、在某些电路板上、仅在施加主电源后、IQ 便会立即变为高电平、而在其他电路板上、IQ 会在稍后开始上升。
随着 Vin 电压的增加、Iq 也会升高。
根据 DS 建议设计 PCB 布局、输入和输出电容器也在建议的范围内。
未使用延迟输入。
请具体说明、TPS7A1601DRB 高 IQ 电流的原因是什么?
谢谢你。