This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:静态电流

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986390/tps7a16-quiescent-current

你好。

我们遇到了 TPS7A1601DRB 的高 IQ 问题。 数据表指定了5uA、但我们可以观察到高达6.0.7 mA (输入电压= 6V)的电流。

此外、在某些电路板上、仅在施加主电源后、IQ 便会立即变为高电平、而在其他电路板上、IQ 会在稍后开始上升。

随着 Vin 电压的增加、Iq 也会升高。

根据 DS 建议设计 PCB 布局、输入和输出电容器也在建议的范围内。

未使用延迟输入。

请具体说明、TPS7A1601DRB 高 IQ 电流的原因是什么

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、  

    器件似乎不稳定。 您使用的输出电容器超出了器件所需的稳定性要求。  

    如果您在接地电流上放置一个电流探头、它是否会振荡? 如果电流发生振荡、我们建议您将输出电容升高到4.7uF 以上(假设电容降额50%、使电容保持在2.2uF 以上)。  

    最棒的

    Juliette