Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 大家好、
如标题所示 ,对于 TPS25947,ILM 引脚是否可以通过并联电阻更改线路上的电流限制设置?
现在、我的客户正在调查解决方案、4~9Vin/2A Max.、并且可以在 在线期间调整电流限制设置。
它们将使用 EC 或 MCU 的 GPIO 引脚来确定 是否并联了电阻器。
启丽