Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050EVM-561 主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQ40Z50、 BQSTUDIO
您好、TI、
我有一个 EV2400 (MSP430连接器)它有4个端口。 端口1= SMB、端口2= I2C、端口3= HDQ、端口4
我能否使用这个 ev2400连接两个 bq40z50 EVM?
第二个 EVM 应使用哪个端口?
我在第一个 BQ 中使用端口1=SMB
此外、我的笔记本电脑是否会显示具有两组寄存器的 BQ 软件? (例如、一个用于第一个端口、另一个用于第二个端口)
基本上、让我重新表述我的问题。 是否应分别连接两台笔记本电脑并使用两台 ev2400分别运行 BQstudio? 或者只有一个 ev2400足以支持2个 BQ40z50EVM? TI 软件是否仍能正常运行?
不想使我的设备混乱。 这就是我想先问的原因。
非常感谢、
Moonmo