This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:2个 BQ40Z50 EVM 和1个 EV2400

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985884/bq4050evm-561-two-bq40z50-evm-with-one-ev2400

器件型号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ40Z50BQSTUDIO

您好、TI、

我有一个 EV2400 (MSP430连接器)它有4个端口。 端口1= SMB、端口2= I2C、端口3= HDQ、端口4  

我能否使用这个 ev2400连接两个 bq40z50 EVM?

第二个 EVM 应使用哪个端口?

我在第一个 BQ 中使用端口1=SMB

此外、我的笔记本电脑是否会显示具有两组寄存器的 BQ 软件? (例如、一个用于第一个端口、另一个用于第二个端口)

基本上、让我重新表述我的问题。 是否应分别连接两台笔记本电脑并使用两台 ev2400分别运行 BQstudio? 或者只有一个 ev2400足以支持2个 BQ40z50EVM? TI 软件是否仍能正常运行?

不想使我的设备混乱。 这就是我想先问的原因。

非常感谢、

Moonmo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moonmoon、

    BQstudio / ev2400一次仅支持连接一个电量监测计。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的写作。 很抱歉,为什么还有其他端口看起来相同? 它们的用途是什么?