Other Parts Discussed in Thread: TPS22810-Q1, LM5060-Q1, LM5060
主题中讨论的其他器件:TPS22810-Q1、 LM5060
您好、TI 专家、
我要求 TPS22810-Q1能够减小浪涌电流,或者不能在此之前降低浪涌电流;
专家建议改用 LM5060-Q1。
因此、我再次要求您、该器件可以降低浪涌电流。
输入电压和输出电压:12V
输出电流:6A~12A
无任何器件时的预期浪涌电流:约为1.2A
在这种情况下、LM5060-Q1是否适合降低浪涌电流?
如果有任何参考设计、请告诉我。
可以为我的目的推荐其他器件。
请检查此问题。 谢谢。
此致、
Chase