This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:能否使用 LM5060-Q1降低浪涌电流?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810-Q1, LM5060-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985577/lm5060-q1-can-i-use-lm5060-q1-to-reduce-inrush-current

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22810-Q1LM5060

您好、TI 专家、

我要求 TPS22810-Q1能够减小浪涌电流,或者不能在此之前降低浪涌电流;

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/984793/tps22810-q1-is-it-suitable-for-my-design/3639157#3639157

专家建议改用 LM5060-Q1。

因此、我再次要求您、该器件可以降低浪涌电流。

输入电压和输出电压:12V

输出电流:6A~12A

无任何器件时的预期浪涌电流:约为1.2A

在这种情况下、LM5060-Q1是否适合降低浪涌电流?

如果有任何参考设计、请告诉我。

可以为我的目的推荐其他器件。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、  

    是的、LM5060-Q1能够管理浪涌电流。 通过使用栅极引脚上的电容器、可以控制输出电压的压摆率以限制浪涌电流。  

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    您能否提供一些参考原理图或文档?

    我在数据表中找不到任何有关压摆率和相关公式的信息。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase、

    请参阅  https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf 中的第3.2.2.7节 

    基本而言、我们使用两个公式来计算 Cgate。

    I_INRUSH = Cout *(dvout/dt)

    Igate = Cgate *  (dvout/dt)= Cgate * I_INRUSH / Cout

    其中、LM5060的 Igate 为24uA。

    此致、Rakesh