请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28063A 主题中讨论的其他器件:UCC28063、
大家好、
关于下面的示波器图像、我们的客户希望确认具有 UCC28063的电路上的交流输入电流是否必须为正弦。 交流输入电压为100V、在120VAC 和240VAC 时相同。

此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.