This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:交流输入电流是正弦电流吗?

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28063A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986129/ucc28063a-is-the-ac-input-current-sinusoidal

器件型号:UCC28063A
主题中讨论的其他器件:UCC28063

大家好、

关于下面的示波器图像、我们的客户希望确认具有 UCC28063的电路上的交流输入电流是否必须为正弦。 交流输入电压为100V、在120VAC 和240VAC 时相同。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海报、

    是的、它应该是正弦、即使在过零周期时可能会有一些小失真。

    您所连接的波形是 UCC28063A 的异常波形。 此时、控制器可能无法启动和工作。