This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784:TPS78401的测试模式

Guru**** 2511295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985372/tps784-test-mode-for-tps78401

器件型号:TPS784

各位专家、您好!

客户想知道 TPS78401中是否有任何测试模式。 对于 TPS78401、它们不希望在正常运行时突然进入测试模式。 我们可以帮您回答这个问题吗? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我不确定客户的问题是什么。  我们使用绝对最大值指定数据表、以防止任何意外操作或器件损坏。  只要客户在这些限制范围内操作器件、他们就应该会如数据表中所述实现正常运行。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    我们只是想知道此部件中是否有任何测试模式(不适用于客户)、您能不能帮助回答此部件中是否存在客户测试模式? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我仍然对这个问题感到困惑。  客户将对该器件应用哪些条件?  它们是否超过绝对最大值?  也许我们应该通过电子邮件进行讨论。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    它们的使用不会超过绝对最大额定值。 他们只是想知道我们工厂是否有测试模式、而不想突然进入测试模式。 我将向您发送有关此案例的电子邮件、谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我明白了。  如果客户超过 EN 引脚频率、他们可能会无意中进入测试模式。  因此、它们在该引脚上的切换速率应保持在10KHz 以下。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    斯蒂芬