Other Parts Discussed in Thread: TPS54626, TPS51397A, TPS568230
主题中讨论的其他器件: TPS51397A、 TPS568230
大家好、团队、
您能否帮助我为 TPS54626PWPR 挑选更高电流的引脚对引脚替代产品?
输入电压:12V
输出电压:0.82V
输出电流:< 10A
重点关注: 具有成本 竞争力
谢谢、此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Itoh-San、您好!
是的、TPS51397A 和 TPS568230可实现引脚兼容。 但我想强调更多的要点:
TPS568230最大输入电压为18V。 TPS51397A 最大输入电压为24V。
非 锁存、用于 TPS568230的故障保护。 TPS51397A 的锁存输出 OV 和 UV、非锁存 UVLO 和 OT 保护。
一个是频率设置或 MODE 引脚配置。 TPS568230有三种频率设置:600kHz、800kHz 和1000kHz、而 TPS51397A 有500kHz 和800kHz。 详细信息可在 DS 的表1中查看。
另一个是散热焊盘差异。 TPS568230具有0.76*0.675mm2的散热焊盘、而 TPS51397A 具有0.975*0.926mm2。 但它们可以是共存的。
谢谢、
Lishuang