This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54626:升级后的 P2P 替代产品

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54626, TPS51397A, TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984674/tps54626-upgraded-p2p-alternative

器件型号:TPS54626
主题中讨论的其他器件: TPS51397ATPS568230

大家好、团队、

您能否帮助我为 TPS54626PWPR 挑选更高电流的引脚对引脚替代产品?

输入电压:12V

输出电压:0.82V

输出电流:< 10A

重点关注: 具有成本 竞争力

谢谢、此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    抱歉、TPS54626没有 P2P。

    如果客户可以接受非 P2P 解决方案、则 TPS51397A (10A)和 TPS568230 (8A)可能适用。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang-San,

    接受非 P2P 解决方案。

    TPS51397A 引脚是否与 TPS568230兼容?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    是的、TPS51397A 和 TPS568230可实现引脚兼容。 但我想强调更多的要点:

    TPS568230最大输入电压为18V。 TPS51397A 最大输入电压为24V。

    非 锁存、用于 TPS568230的故障保护。   TPS51397A 的锁存输出 OV 和 UV、非锁存 UVLO 和 OT 保护。

    一个是频率设置或 MODE 引脚配置。 TPS568230有三种频率设置:600kHz、800kHz 和1000kHz、而 TPS51397A 有500kHz 和800kHz。 详细信息可在 DS 的表1中查看。

    另一个是散热焊盘差异。 TPS568230具有0.76*0.675mm2的散热焊盘、而 TPS51397A 具有0.975*0.926mm2。 但它们可以是共存的。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lishuang-san,

    您可以将 TPS568230的封装轮廓信息发送给我来设计共层焊盘吗?

    数据表中缺少该值。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    已通过电子邮件发送给您。

    谢谢、

    Lishuang