请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 在比较 TPS61165和 TPS61165时、我提出了以下问题:
1.为什么仅在工业版本中 CNTRL 引脚频率范围限制为6.5kHz 最小值?
2.为什么在建议运行条件表中仍然显示5kHz 至100kHz 时、仅在图10的9.2.1.2节中提到6.5kHz 最小频率?
3.当数据表中仍然显示工业版本的相同公式和参数限制时,为什么参数表中显示的 Q1器件的每通道限制为100mA,参数表中描述的是允许每通道400mA 的公式和参数限制?
感谢您的评论。
谢谢!