This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:与汽车(Q1)、PWM 频率范围和每通道电流的比较

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986039/tps61165-comparison-to-automotive-q1-pwm-frequency-range-and-current-per-channel

器件型号:TPS61165

在比较 TPS61165和 TPS61165时、我提出了以下问题:

1.为什么仅在工业版本中 CNTRL 引脚频率范围限制为6.5kHz 最小值?

2.为什么在建议运行条件表中仍然显示5kHz 至100kHz 时、仅在图10的9.2.1.2节中提到6.5kHz 最小频率?

3.当数据表中仍然显示工业版本的相同公式和参数限制时,为什么参数表中显示的 Q1器件的每通道限制为100mA,参数表中描述的是允许每通道400mA 的公式和参数限制?

感谢您的评论。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

       1、不仅限于工业应用、还包括自动版本、我们都建议最小频率超过6.5kHz。 原因是避免进入轻松量程数字调光模式;

       2.后坐调光频率为6.5khz 至100kHz;

       这只是一个示例、电流取决于实际应用、请参阅此应用手册:https://www.ti.com/lit/pdf/SLVAEG0

    BR

    肖恩