This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:如何在端口关闭时停止电压监控?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984516/tps23861-how-to-stop-voltage-monitoring-when-port-is-off

器件型号:TPS23861

您好!

我想知道 需要配置哪些寄存 器才能在端口关闭时完全停止端口上的电压监控。

-将端口置于关闭模式不会停止监控(§7.4.1显示“当端口 n 的工作模式设置 为关闭 时,将 发生以下情况: 持续监控端口电压和电流。”)

-手动模式只在端口设置为  ON ( 通过入栈寄存器19h PWONx)时停止监视  、而不是在端口关闭(通过入栈寄存器19h POFFx)时停止监视。


那么  ,正确的寄存器配置是什么使端口关闭而不进行监控?

谢谢、

Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matthieu、这一问题目前正在研究中。 如果有答案、我会发布答案、谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    没有禁用监控的寄存器设置。 在我进一步探讨之前、您能否解释这是您的系统中的问题?

    谢谢、

    NITYA