请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 您好!
我想知道 需要配置哪些寄存 器才能在端口关闭时完全停止端口上的电压监控。
-将端口置于关闭模式不会停止监控(§7.4.1显示“当端口 n 的工作模式设置 为关闭 时,将 发生以下情况: 持续监控端口电压和电流。”)
-手动模式只在端口设置为 ON ( 通过入栈寄存器19h PWONx)时停止监视 、而不是在端口关闭(通过入栈寄存器19h POFFx)时停止监视。
那么 ,正确的寄存器配置是什么使端口关闭而不进行监控?
谢谢、
Matthieu