This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:高输出电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985993/bq76952-high-output-current

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: THS4531

大家好、

我想在 我的设计中使用 BQ76952电池监控器。 但在我的设计中、将使用电池的高输出电流-标称输出电流将为40A、最大电流为80A。 标称电流的分流电阻器的功率损耗约为8W、峰值为16W、这太大。 是否可以降低此功率损耗? 例如、可以使用 THS4531? 分流器上的电压(例如20mV)将被放大10A、然后由固件进行校准? 有可能吗? 您还有其他建议吗?如何降低功率损耗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种实现更高电流的常见方法是使用多个并联的感应电阻器来分配功率。 有些用户采用了您所描述的方法(因此、是的、这是可能的)、但这不是我们在 TI 构建和测试的方法、因此我不知道是否存在任何缺点。

    此致、

    Matt