Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, THS4531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件: THS4531
大家好、
我想在 我的设计中使用 BQ76952电池监控器。 但在我的设计中、将使用电池的高输出电流-标称输出电流将为40A、最大电流为80A。 标称电流的分流电阻器的功率损耗约为8W、峰值为16W、这太大。 是否可以降低此功率损耗? 例如、可以使用 THS4531? 分流器上的电压(例如20mV)将被放大10A、然后由固件进行校准? 有可能吗? 您还有其他建议吗?如何降低功率损耗?
非常感谢。